欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

淬火处理和质量效应(支持LCA的机械元件材料-15)

  • 2020.03.17 18:43:48
  • 米思米
  • 2112

 淬火的质量效应(Mass Effect)与材料选定

   质量效应指,材料的质量差所导致的淬火硬度出现变化(参考【图1】)。也是内部和外部在热处理效果上所产生差异的现象。需使用具有某种厚度的结构材料来增加其强度时,不选定碳素钢,而是选定合金钢,那么就会避免淬火的质量效应所带来的不良影响。【表1】所示为机械结构用碳素钢和合金钢的质量效应之间的比较。

   采用水冷方式时,选定机械结构用碳素钢S55C的话,淬火効果在42mm的厚度便是极限。但若是镍铬钢,那么其淬火效果直至60mm的厚度,铬钼钢则直至80mm。为了要降低材料的材料费,也存在有采用碳素钢,使在厚度上拥有余量这样的设计思路。但是,若淬火材料变大,急冷后,材料就会产生较大的变形或是出现淬裂危险。因此,也有打算选择合金钢的。


淬火处理和质量效应(支持LCA的机械元件材料-15) 

       【表1】材料的种类与质量效应的差异


   质量效应、直径(mm)


材料种类

水冷

油冷

机械结构用碳素钢
S30C
S45C
S55C

 
29
37
42

 
-
-
-

镍铬钢
SNC236
SNC836
SNC815

 
60
60
60

 
50
80
60

铬钢
SCr430
SCr420

 
60
45

 
40
35

铬钼钢
SCM432
SCM435

 
80
80

 
60
60


   ※摘自日刊工业新闻社、机械材料的选择方法和使用方法


   

   下回,对淬火和部件形状所导致的变形·开裂进行说明。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities